Cómo las tendencias Edge y Cloud están impulsando la necesidad de DCIM basado en la nube

Uno de los principales resultados de la tendencia hacia la subcontratación a la nube es la gran importancia de las aplicaciones, el procesamiento de datos y el almacenamiento de datos que se conservan en las instalaciones. Sin embargo, estos servicios a menudo se ubican en centros de datos de edge que no fueron diseñados para cumplir con las expectativas de disponibilidad de la generación siempre activa o las necesidades de confiabilidad de las aplicaciones críticas para el negocio.

La nube centralizada se concibió originalmente para ciertos tipos de aplicaciones, como correo electrónico, nómina, redes sociales y ese tipo de cosas. Estas aplicaciones no se consideraron absolutamente críticas en el tiempo. Sin embargo, la migración de aplicaciones críticas a la nube ha demostrado ser más desafiante ya que se ha hecho evidente que la latencia, el ancho de banda, la seguridad y otros requisitos normativos deben abordarse.

El mantenimiento de algunas aplicaciones críticas para el negocio en las instalaciones es una forma de ejercer el nivel de control necesario para cumplir dichos objetivos. El resultado es que los clientes terminan necesitando operar un «entorno híbrido» que consiste en una mezcla de nubes, junto con instalaciones regionales medianas a grandes, y / o centros de datos locales más pequeños y localizados.

Al mismo tiempo, el crecimiento de IoT y la automatización en los servicios públicos, así como en la industria, la fabricación y el procesamiento, han aumentado la necesidad de procesar y almacenar todo tipo de datos mucho más cerca del punto de producción. Esto permite el control en tiempo real de la productividad junto con la toma de decisiones rápida para operaciones de la planta eficientes, que a menudo ahorran dinero.

Por razones obvias, abordar la latencia es una prioridad para cualquier industria de rendimiento. Para los consumidores que transmiten películas, aquellos que ejecutan operaciones bursátiles, o empresas, fábricas y plantas de procesamiento que intentan llevar productos y servicios al mercado, un desafío de latencia de solo unos pocos milisegundos puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La aparición de centros de datos distribuidos o de Edge y la estrategia de colocar el procesamiento de datos y el almacenamiento cerca del punto de uso permite a los usuarios disfrutar de un acceso rápido y sin latencia a la información relevante.

Un centro de datos de edge puede comprender físicamente cualquier cosa, desde unos pocos bastidores ubicados en una habitación pequeña o armario hasta una instalación de 1-2 MW. Fundamentalmente, también albergan conectividad de red a la nube. Desafortunadamente, muchos centros de datos de edge se desarrollaron a toda prisa con poca atención dada a la redundancia o la disponibilidad. Con más de TI sucediendo en la nube, si el punto de acceso no funciona, los empleados no pueden ser productivos. Sin supervisión, se convierten en una causa potencial de tiempo de inactividad costoso y persistente.

Ingrese a las soluciones DCIM basadas en la nube llamadas DMaaS (Data Center Management as a Service también llamado IMaaS). DMaaS es una innovación que ofrece a los proveedores de soluciones de TI y proveedores de servicios administrados la oportunidad de ayudar a los clientes a abordar exactamente los requisitos de supervisión y administración de entornos distribuidos, centros de datos de edge y arquitecturas híbridas.

DMaaS incluye un monitoreo fácil de implementar basado en la nube y servicios de informes. Estos son los primeros pasos esenciales para garantizar que las instalaciones cumplan objetivos como la disponibilidad, la fiabilidad y la eficiencia. Estas soluciones DCIM basadas en la nube también permiten a los socios crear una relación más sólida con sus clientes al ofrecer información precisa y profunda para la máxima protección de equipos críticos, con recomendaciones sobre cómo optimizar el rendimiento de sus instalaciones de procesamiento de datos y reducir el costo de las operaciones. proporcionando la información que necesita para tener una conversación significativa con su cliente. Esta tecnología le proporciona la capacidad de proporcionar Certeza de forma proactiva en un Mundo Conectado para sus clientes y garantizar que sus operaciones se lleven a buen ritmo.

Para obtener más detalles acerca de cómo la computación en la nube está impulsando una reconsideración de los requisitos de flexibilidad de los centros de datos edge, descargue el documento técnico 256.

Un comentario

Omar Córdova Gavica

Es propiamente el presente y los recursos a futuro son considerables y deben de serlo en el tiempo, capacidades y calidad.

Respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.