Seguridad física y monitoreo ambiental para el Edge

Mantener un ojo en la sala de servidores es un gran desafío, incluso para las empresas con personal de TI. Mientras los servidores tararean en una ubicación apartada, los profesionales de TI generalmente están ocupados atendiendo otros asuntos.

Ya sea en un espacio diseñado especialmente o en un espacio no diseñado para la aplicación, como lo son muchas salas de servidores y armarios informáticos, los servidores y otros equipos críticos deben ser monitoreados constantemente en cuanto a temperatura y humedad, y mantener alejadas a las personas no autorizadas. La falla en monitorear el equipo puede ser costosa si una aplicación o servidor de almacenamiento se sobrecalienta o se moja como resultado de una fuga en una tubería o un techo.

También hay un componente de seguridad. Una persona no autorizada que entra a una sala de servidores puede hacer mucho daño, incluso sin querer. Todo lo que se necesita es presionar el botón incorrecto o desconectar una pieza de hardware para crear una situación que podría llevar al tiempo de inactividad.

Protegiendo sus inversiones

Las soluciones de monitoreo ambiental y de seguridad ayudan a proteger sus inversiones en hardware mediante el envío de alertas cuando algo sale mal, lo que lleva a los administradores a tomar medidas para prevenir o minimizar el daño. Estas soluciones se implementan en salas de servidores, centros de datos, armarios de hardware y, a medida que la informática de punta gana tracción, vanguardistas. Por ejemplo, el paquete Netbotz de APC incluye dispositivos conectados en red, sensores, controles de acceso y cámaras que permiten a los administradores controlar remotamente los sitios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En lo más básico, las cámaras muestran si un individuo no autorizado entra a una ubicación. Podría tratarse de alguien con la intención maliciosa de sabotear el equipo o, como sucede con más frecuencia de lo que a las empresas les importa admitir, a alguien que tiene buenas intenciones y comete un error. Por ejemplo, se sabe que los equipos de limpieza desenchufan equipos críticos sin darse cuenta de que están cerrando un sistema importante.

Imagine que esto sucede cuando se ejecuta una aplicación médica. El resultado podría ser desastroso. Lo mismo es cierto si la ubicación sufre un cambio ambiental repentino e indetectable. Digamos que una tubería explota, vierte agua en la sala del servidor o el aire acondicionado funciona mal, lo que hace que las temperaturas se disparen. Los equipos de TI sensibles pueden funcionar mal y causar un tiempo de inactividad.

En caso de inundación, o si las temperaturas son demasiado altas o bajas, los sensores pueden programarse para apagar el equipo crítico mientras envía una alerta a un administrador por correo electrónico. Alertar a los administradores de estas situaciones es absolutamente crítico, lo que puede ahorrar a los clientes muchos millones de dólares en daños físicos. Además, la monitorización avanzada adicional mediante trampas SNMP o Modbus permite que los administradores sean notificados a través de su solución de gestión de alertas centralizada existente.

Sitios hipercríticos

A medida que los sitios periféricos comienzan a aparecer en el perímetro de la red, requerirán la misma atención al mantenimiento y la seguridad que cualquier otra sala de servidores, armario de TI o centro de datos. Las ubicaciones Edge manejarán aplicaciones críticas que requieren respuestas en tiempo real que no se pueden manejar en la nube debido a problemas de latencia.

La mayoría de las ubicaciones de borde se considerarán hipercríticas. En muchos casos, manejarán un ingreso continuo de datos de los sistemas de Internet de las Cosas (IoT) que requieren una acción inmediata.

Un sitio puede ejecutar una aplicación de venta minorista conectada a sensores en tiendas físicas que detectan la presencia de compradores cuyas preferencias conoce el minorista. Quizás el minorista quiera mostrar una promoción en una pantalla de señalización digital o enviar un cupón para alentar a los compradores a realizar una compra antes de continuar.

La transmisión de datos en tiempo real es clave en este escenario. En otros entornos, es aún más importante, como en el caso de las aplicaciones conectadas a equipos médicos que monitorean la salud de los pacientes o los autos que se conducen por sí mismos y que toman decisiones de una fracción de segundo para detenerse y marcharse.

Certeza en un mundo conectado

Considerando la importancia de la infraestructura de punta para el futuro de TI, las empresas necesitarán protegerlas contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, con soluciones de monitoreo remoto de seguridad y medioambientales.

Estas soluciones son simples de implementar y hacen que sea más fácil administrar múltiples sitios de borde debido a sus capacidades remotas. Cuestan una fracción de sus entornos de TI en general y brindan tranquilidad, lo que les ofrece Certeza en un mundo conectado.

Para obtener más información sobre la seguridad y la solución de monitoreo ambiental, lea nuestro documento técnico, «Opciones prácticas para implementar pequeñas salas de servidores y centros de microdatos»

Sea un Socio Comercial APC y tenga beneficios exclusivos. Registrarse en nuestro portal!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.