A menudo nos preguntan: ¿Cuánto durará la batería de mi UPS? Bueno, eso depende.
Ninguna batería dura para siempre. Y la vida útil de la batería se puede maximizar al operar el UPS bajo las condiciones recomendadas (consulte el manual del usuario).

En términos generales, la vida útil de su batería de UPS depende de:
- Ubicación de UPS: recomendamos instalar el UPS en un entorno con temperatura controlada y dentro de los límites especificados, y no cerca de ventanas abiertas o áreas que contienen grandes cantidades de humedad, polvo o humos corrosivos. Además, mantenga las aberturas de ventilación libres.
- Temperatura ambiente: la capacidad nominal de una batería de UPS – las condiciones que maximizan su vida útil y dan como resultado un rendimiento óptimo- se basa en una temperatura ambiente de 25 ° C (77 ° F). Cada 10 ° C (18 ° F) por encima de la temperatura ambiente reducirá la vida útil de la batería en un 50 por ciento.
- Frecuencia de ciclo: en la instalación, una batería está al 100 por ciento de su capacidad nominal. Pero cada ciclo de descarga (en otras palabras, cada vez que pasa a la batería) disminuirá ligeramente su capacidad relativa. Comprender la frecuencia cíclica permite notar ciclos anormales o frecuentes para que puedas predecir mejor su vida. Muchos modelos de UPS también son ajustables para que pueda reducir los «viajes molestos» que pueden consumir innecesariamente la capacidad de la batería.
- Mantenimiento – Las baterías UPS «sin mantenimiento» no requieren de líquido de reemplazo, pero sí requieren mantenimiento periódico. Inspeccione visualmente las baterías para verificar su limpieza y elimine el polvo o la suciedad. Las baterías con fugas o baterías con hinchazón excesiva deben desecharse y reemplazarse adecuadamente.
- Almacenamiento de la batería: para evitar las consecuencias del tiempo de inactividad, muchos propietarios de UPS pueden comprar baterías de repuesto antes de que se necesiten. Solo asegúrese de cargar las baterías almacenadas cada seis meses o sufrirá una pérdida permanente de capacidad en un plazo de 18 a 30 meses
Para obtener más información sobre cómo administrar su UPS sin importar su etapa en en el Ciclo de Vida de un UPS visite el sitio o haga clic aquí para obtener una lista completa de nuevos UPS y otras opciones de productos de APC.
Para obtener más detalles, o para el servicio o reemplazo de una batería, comuníquese con su representante de APC by Schneider Electric o con su distribuidor local de APC.
Sea un Socio Comercial APC y tenga beneficios exclusivos. Registrarse en nuestro portal!