Cómo preparar su colocación para las soluciones de computación abierta

Con un aumento del 17% en la asistencia al evento Open Compute Summit este 2018, el incremento en el mercado interesado en todo aquello relacionado con la computación abierta se hizo evidente. Antes, la única maquinaria TI a la medida, compartida mediante el Proyecto de Computación Abierta (OCP), era solo para operadores a gran escala que podían comprar cantidades masivas de Fabricantes de Diseños Originales (ODM) e integradores de estantes, para instalarlas en infraestructuras especializadas. Las cosas están cambiando. Los usuarios a gran escala están desplegando instalaciones de colocación alrededor del mundo, y el mercado del Proyecto de Computación Abierta está facilitando la compra y despliegue de maquinaria TI del OCP. Los proveedores de colocación que buscan atraer negocios de usuarios a gran escala aumentan sus posibilidades de éxito al estar listos para la Computación Abierta.

 

Ser reconocido como un proveedor de colocación listo para la computación abierta

En la medida que más compañías despliegan aplicaciones que cambian (IA, complementos de redes sociales ¿o tal vez aplicaciones de cadena de bloques?); los proveedores de colocación no deben solo entender la maquinaria TI del OCP, sino también estar listos para brindar soporte a la misma, pues sus clientes esperan esto.

Para el verano de 2018, la Open Compute Foundation ofrecerá un Programa de Instalaciones Preparadas para el OCP, lo que permitirá a las compañías de colocación, someterse a un proceso de revisión y aprobación. Esto las diferenciará como líderes en esta tendencia y como compañías que prestan atención a las normas de calidad industrial.

Aspectos prácticos de la instalación de la computación abierta

Si bien aún puede haber alguna confusión con respecto a lo que es la computación abierta, cada vez hay más recursos disponibles con el fin de resolver el misterio.

El Proyecto de Instalaciones de Centros de Datos del OCP, propuso algunas directrices para ayudar a los operadores de colocación y a los clientes a entender el OCP y para asegurar que sus instalaciones puedan darle soporte. Estos son algunos de los conceptos básicos para tener en cuenta a la hora de instalar estantes de computación abierta:

  1. Rack & Roll – los estantes del OCP llegan completamente instalados y configurados. Pueden pesar más de 1500 kg, lo que supone que es importante tener espacio para desembalar, y una ruta para moverlo dentro del espacio disponible. Debe revisarse la carga estática y dinámica del suelo, la capacidad de los ascensores y la altura. ¡No querrá inclinar estos estantes para hacerlos pasar por una puerta baja!
  2. Más energía – los requisitos de energía y enfriamiento pueden ser mayores a los de los estantes TI tradicionales. Un estante configurado promedio puede estar sobre los 8 kW y es fácil apilarlos con 20 kW. La alimentación para el estante debe ser trifásica y el tipo de circuito depende de la Sistema de Alimentación Ininterrupida (UPS) del estante. Se debe disponer de un sistema de contención de aire para que el enfriamiento sea más predecible.
  3. Las baterías pueden estar incluidas – los estantes basados en baterías de ion de litio son una opción con algunas PSU, que proporcionan la función de UPS dentro del estante. Por lo general, éstas no se instalan fuera de los centros de datos dedicados a gran escala, pero tener una opción y precio adicional de alimentación no-UPS permite a los clientes elegir.
  1. En lo más alto – los estantes del OCP por lo general reciben la energía en la parte trasera y se conectan en la parte delantera, todo en la parte superior. Tener placas y cruces de cables para acomodar esto, aumentará la velocidad de instalación. Los marcos POD independientes, como HyperPod, facilitan la instalación de estantes completamente configurados.

Permanezca informado sobre el OCP

Aprenda más cómo Schneider Electric da soporte al Proyecto de Computación Abierta mediante nuestro compromiso como un miembro Platino, lo que ayuda a fomentar la innovación y dar soporte a la comunidad.

Para soporte y recursos adicionales, únase a APC mediante el Programa de Socios de APC Schneider Electric.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.