Históricamente, los problemas más frecuentes que los usuarios han tenido con fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS, por sus siglas en inglés) han sido dos: la duración de la vida útil de la batería y el peso. Pero la tecnología de las baterías de ion de litio promete traer alivio, debido a que tienen una vida útil dos veces más larga s que las baterías de UPS tradicionales, y su peso es de casi un tercio.

Vida útil de las baterías de UPS tradicionales
Por lo general, las UPS utilizan baterías de plomo-ácido, reguladas por válvula (VRLA) las cuales, bajo circunstancias normales, tienen una vida útil de 3 a 5 años aproximadamente. Decimos “aproximadamente” porque hay variables que pueden disminuir la duración de la batería.
Una es el número de ciclos de carga-descarga a los que se somete la batería. Cada vez que la UPS se activa para respaldar una carga, debe descargar la batería. Cuando el trabajo está hecho, la UPS recarga de nuevo la batería. Cada uno de estos ciclos afecta la batería; cualquier batería VRLA solo soporta un número limitado de ciclos de descarga total a lo largo de su vida útil.
La temperatura también puede ser un enemigo de las baterías VRLA. Altas temperaturas ambientales no solo disminuirán la duración de las baterías, sino que impactarán el desempeño general de las mismas.
Cualquiera de estos problemas puede traer limitaciones a la duración de la batería VRLA, lo que forza su reemplazo. Y es una adquisición costosa que requiere que el cliente no solo pague por la nueva batería, sino también por el trabajo que involucra reemplazarla. Eso es sobre todo cierto en un entorno altamente distribuido, tal como una compañía con muchas sucursales o locaciones minoristas.
Sea un Socio Comercial APC y tenga beneficios exclusivos. Registrarse en nuestro portal!