La seguridad es lo primero: las actuales baterías Li-ion para SAIs son seguras, duradera y más económicas

Es posible que ya sepas que las baterías de ion de litio (Li-ion) se han empezado a usar en los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI). Y, quizás, recuerdes los casos de smartphones que se incendiaban por problemas con sus baterías Li-ion. Pero no hay que alarmarse: las baterías Li-ion de los SAIs son muy diferentes a las que causaron problemas con los móviles.

La seguridad es una prioridad

Las baterías Li-Ion que utiliza APC by Schneider Electric en sus SAIs cumplen con la nueva certificación de seguridad UL (UL 1973 Sec 5.7 y 5.8), que especifica los estándares de protección contra incendios para el uso de baterías en “Aplicaciones estacionarias”, lo que incluye los SAIs. De hecho, este estándar cubre todo el sistema de almacenamiento de energía, incluido el armario.

Además, las baterías que usa APC cumplen con otras tres normas creadas para eliminar el riesgo de incendio de las celdas de las baterías Li-Ion: la norma UL 1642 para baterías de litio, la IEC 62133 y la UN38.3. Todas las baterías usadas en los SAIs de APC provienen de los mejores fabricantes de celdas e integradores de packs de baterías.

Cumplir con estos diferentes estándares requiere contar con una carcasa robusta, para ofrecer una buena contención y proporcionar más protección contra cualquier posible problema. También hay que contar con un sistema de gestión de baterías, para monitorizar y controlar su energía.

Otras características de seguridad que incorporan los APC Smart-UPS Li-ion son:

  • Protección contra sobretensiones y exceso de calor a nivel de celda.
  • Protección contra cortocircuitos a nivel de pack.
  • Un fusible específico integrado en las baterías que se dispara en caso de problemas.
  • Protección térmica a nivel de paquete de baterías.

El caso es que, cuando se trata de baterías para SAIS, la seguridad es lo primero en APC. Solo abordando este aspecto, podemos garantizar que los usuarios aprovechen todas las ventajas que ofrece el Li-ion en los SAIs.

Más ventajas de las baterías Li-Ion

Además de las características de seguridad, podemos destacar otros beneficios clave del Li-ion aplicado a los SAIs:

  1. Tienen un menor peso: las baterías de ion de litio pesan aproximadamente un tercio con respecto a las baterías tradicionales de ácido de plomo reguladas por válvula (VRLA), por lo que son más fáciles y seguras de instalar en diferentes tipos de ubicaciones.
  2. Tienen una vida útil hasta dos veces más larga que las de una batería tradicional: en comparación con las VRLA, las baterías Li-ion ofrecen una vida útil más larga y también pueden soportar un rango de temperatura mucho mayor, hasta 40°C, sin perder calidad en la energía o en el rendimiento.
  3. Permite una mayor cantidad de ciclos: las Li-ion pueden realizar unos 000 ciclos o más, en comparación con los 500 de las baterías VRLA.

Los SAIs alimentados por baterías de ion de litio suelen tener un coste inicial más alto que los que usan las VRLA, pero esta inversión se recupera rápidamente gracias a la mayor vida útil de las baterías Li-Ion. Sumando todos los beneficios -aumento del ciclo de vida, más rendimiento y menos gastos de mantenimiento-, la opción del Li-ion ofrece un TCO total hasta un 35% menor.

Las baterías de iones de litio en los SAIs de APC son seguras, fiables y asequibles, y además ofrecen a los usuarios ventajas significativas sobre los que usan VRLA. Esta protección se traduce en una mayor tranquilidad y seguridad para las empresas.

Consulte todos los beneficios que ofrece un Smart-UPS con baterías de Ion de Litio de APC para su empresa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.