Cómo los centros de datos modulares reducen los riesgos de construcción de los proveedores de servicios de colocación

3 min de lectura

Matthew Tavares | 22 de marzo de 2019 |

En el negocio de los centros de datos que está avanzando con rapidez, la fórmula para el éxito continuo de los proveedores de servicios colocación consiste en proporcionar a los clientes una infraestructura computacional que sea de rápida implementación, escalable y confiable, sin comprometer la seguridad, la calidad ni el exceso de flujo de efectivo. La estrategia tradicional que era endeble en cuanto a la construcción de los centros de datos, que implica muchos meses de planificación consecutiva, programación y ciclos de construcción ineficientes, es menos realista al momento de mantenerse competitivo y satisfacer las demandas del negocio.

Para enfrentar estos desafíos en cuanto al tiempo de salida al mercado y construcción, cada vez más proveedores de servicios de colocación están recurriendo a estrategias modernas y modulares para sus centros de datos. También conocido como módulos o patines prefabricados, el concepto de componentes clave modulares para la energía, enfriamiento y capacidad computacional ha existido desde hace ya más de una década; sin embargo, a medida que las exigencias del negocio han evolucionado durante esta era actual del Internet de las cosas y los macrodatos, ha aumentado el interés en estos componentes clave modulares para la arquitectura del centro de datos. Estos módulos preensamblados y probados en fábrica pueden residir ya sea dentro o fuera de una instalación y se pueden implementar rápidamente como módulos únicos o múltiples, donde un sistema de módulos crea un gran espacio de TI.

Asista al seminario web a la carta denominado: una implementación más rápida de los centros de datos de para servicios de colocación.

Los proveedores de servicios de colocación incrementan la inversión en centros de datos modulares

Éstas son las principales razones por las cuales los proveedores de servicios colocación están aumentando su inversión y disminuyendo su riesgo de construcción cuando implementan una estrategia modular y modernizada para su centro  de datos:

  • Velocidad de la implementación: los trabajos de construcción ahora se pueden ejecutar en paralelo, construyendo muros y techos en las instalaciones en el sitio y, al mismo tiempo, se pueden ensamblar salas de datos autónomas (filas de racks dentro de un gabinete), gabinetes de energía de BT, ya cableados, probados y puestos en servicio. Una vez que se envían los módulos al sitio, el trabajo de conexión es simple y rápido. Esta estrategia de construcción paralela reduce los tiempos de implementación casi un 50% en una instalación tradicional (en promedio, lo que normalmente tomaría 6 meses a un año, puede tomar entre 26 y 16 semanas).
  • Mitigación de los riesgos: durante la construcción de un centro de datos tradicional, el riesgo es alto debido a que hay mayor incertidumbre, las condiciones de la instalación y la cantidad de partes involucradas en el proceso. Las personas de negocios se ven afectadas por tener que ajustarse a las agendas de los demás y por las demoras en las etapas iniciales del proyecto que afectan la eficiencia más adelante en el proceso. Esto da como resultado órdenes de cambio inesperadas, una
  • mayor probabilidad de que se presenten problemas para la seguridad humana y sobrecostes. Por otra parte, los centros de datos modulares disminuyen el riesgo si siguen la estrategia de ensamblado prediseñado y totalmente administrado. Los expertos de fábrica trabajan juntos como un equipo, realizando tareas repetibles que han sido optimizadas para maximizar la seguridad y la eficiencia.

De acuerdo con Chris Crosby, Fundador y Director General de Compass Data Centers, un proveedor mayorista de servicios en la nube, señaló en un seminario web que recién acaba de impartir que: «Un camino paralelo reduce el riesgo en la programación y seguridad y también permite la estandarización de procesos y procedimientos. Esto reduce el caos en el lugar de trabajo y nos permite entregar el producto en 6 meses o menos».

  • Estandarización El control de calidad es mucho más fácil en la fábrica que en el lugar de trabajo. La estandarización en la fábrica reduce en gran medida las modificaciones en el lugar de trabajo. La estandarización también permite que los costos se puedan predecir a medida que las solicitudes inesperadas de cambios al lugar de trabajo se mantienen al mínimo. A diferencia de las implementaciones personalizadas en el lugar de trabajo, los planes de expansión futura también se simplifican considerablemente a medida que la estandarización mejora la calidad con el tiempo (los procesos y procedimientos de integración se vuelven más familiares).

La estandarización también aborda la cuestión de que los conocimientos técnicos de la fuerza laboral en todas las zonas geográficas no suele ser uniforme. Muchos proveedores de servicios en la nube siguen a su clientela en todo el mundo. Si los expertos de fábrica implementan planes similares de diseño, ingeniería y proyecto en todas las ubicaciones geográficas, la calidad de la implementación es más uniforme y se simplifica en gran medida.

  • Flexibilidad – La sala eléctrica prefabricada y los módulos de la sala de datos / TI pueden configurarse en varios incrementos de tamaño dependiendo de las necesidades de procesamiento y de las limitaciones de espacio físico de cada cliente. Los módulos mismos pueden construirse para ajustarse ya sea a entornos interiores o exteriores (por ejemplo, los módulos exteriores agregan valor si hay poco espacio en las instalaciones del edificio pero suficiente espacio en el estacionamiento). Esta modularidad y estandarización inherentes permite que los proveedores escalen su negocio de acuerdo con la demanda del cliente sin comprometer los gastos de capital y los recursos subutilizados.

La arquitectura modular mejorada del centro de datos impulsa la eficiencia

La oferta más recientes de centros de datos modulares ahora incorpora las últimas tecnologías que mejoran todavía más la eficiencia de la arquitectura. Entre ellos se incluye a la incorporación de baterías de ion de litio (para un mayor espacio y mayores ahorros en el costo total de propiedad), la tecnología UPS de alta eficiencia más reciente (para limitar aún más las emisiones de CO2 y reducir los costos energéticos) y el software EcoStruxure más reciente para monitorear, controlar y proporcionar análisis reveladores sobre el desempeño de su centro de datos modular.

Participe en un seminario web a la carta: conozca la forma en que los centros de datos prefabricados o modulares benefician a los proveedores de servicios de colocación

Para obtener más información acerca de la forma en que los centros de datos modulares pueden reducir los riesgos en la construcción, impulsar la diferenciación y aumentar la rentabilidad de los proveedores de servicios colocación, participe en nuestro seminario web a solicitud, Una instalación más rápida de un centro de datos para servicios de colocación: beneficios y consideraciones para el centro de datos prefabricado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.