Cuatro razones por las que los proveedores de servicios en la nube y de colocación están cambiando a energía renovable

3 min de lectura

 John Powers| 5 de abril de 2019 | 5.118 vistas

Cuatro razones por las que los proveedores de servicios en la nube y de colocación están cambiando a energía renovable Enviar por correo electrónico227Compartir2

El auge de la compra de energía renovable corporativa ha afectado a todas las industrias, pero en ninguna parte el liderazgo es más sólido que en el sector de la tecnología de la información. Los compradores corporativos más grandes e innovadores habitan este espacio, que comprende desde software (Microsoft, Salesforce y Facebook) hasta hardware (Intel, Samsung y Apple) y proveedores de servicios en la nube y colocación (servicios web de Amazon, Switch y iomart).

¿Qué está impulsando esta revolución y por qué otros proveedores de servicios en la nube y colocación deberían tomar nota de ello?

1) Disminución del precio a través de la mejora y escala de la tecnología

Una de las principales motivaciones detrás de la demanda de energía renovable corporativa es el costo. En la última década, el precio de las energías renovables, tal como la energía eólica y solar, ha caído de manera drástica, debido a las subvenciones, pero también por el costo que ya se ha emparejado de estas tecnologías. A diferencia del carbón, el petróleo y el gas natural, que dependen de la extracción, la generación de energía renovable se vuelve más barata con el tiempo a medida que la tecnología mejora y aumenta su escala.

Costos de caída por KW de energía solar y eólica 2017-2022. Fuente: IEA.

El resultado positivo es que el precio de la energía renovable, en muchos mercados de todo el mundo, es ahora competitivo en comparación con las fuentes de combustible más tradicionales. Las empresas están cosechando este beneficio a través de acuerdos de compra de energía ((PPA, por sus siglas en inglés) fuera de su lugar de trabajo, dado que les permite contratar generación en la fuente.

La naturaleza de carga plana de las exigencias de los proveedores de servicios en la nube y colocación también implica que existe una mayor oportunidad para ahorrar dinero en el sector eléctrico minorista, también, a través de acuerdos de compra de energía (PPA) directos, especialmente en los mercados de interconexión ERCOT y PJM de los EE.UU.

2) Gestión de la tensión energética con un presupuesto estable

La energía es altamente volátil y difícil de predecir. Esto puede ser difícil de presupuestar y administrar para las empresas, particularmente durante los períodos de alta demanda, tales como las fluctuaciones climáticas extremas. Los proveedores de servicios en la nube y de colocación están expuestos a esta volatilidad debido a su necesidad de operar de manera constante las 24 horas, todos los días. Los períodos de sobreprecio de la electricidad (o peor aún, los tiempos de inactividad) pueden complicarles a los proveedores su tarea de mantener el servicio al nivel que esperan sus usuarios.

Los acuerdos de compra de energía (PPA) renovable pueden ayudar a las empresas a gestionar la volatilidad de los precios al fijar un precio fijo para la energía, protegerse eficazmente contra la volatilidad y dar como resultado estabilidad presupuestaria.

Además, a pesar de la retórica predominante de que la penetración de energías renovables y la intermitencia inherente en ella desestabiliza la red, en realidad, las energías renovables han demostrado una confiabilidad extraordinaria. Los centros de datos pueden beneficiarse aún más de las microrredes aisladas, capaces de funcionar de forma independiente, según sea necesario, lo que mejora aún más la confiabilidad del suministro eléctrico.

3) Diferenciarse con energía renovable y satisfacer la demanda del consumidor

Una de las claves para los proveedores de servicios en la nube y de colocación es la expectativa del cliente. La presión cada vez mayor para ser ecológicos implica que la sostenibilidad y la reducción de la huella carbono se han convertido en una consideración importante para la mayoría de las empresas. Para aquellos que buscan alojar sus operaciones en la nube o en un espacio de colocación, la capacidad de obtener espacios verdes (físicos o digitales) se convierte en un diferenciador competitivo.

Pero también es un diferenciador competitivo para el proveedor de servicios en la nube o de colocación, que puede parecer más deseable para estos clientes potenciales al ofrecerles un espacio verde listo para ellos.

Digital Realty y Iron Mountain han respondido a estas presiones invirtiendo considerablemente en acuerdos de compra de energía (PPA) a gran escala, cuyos beneficios se pueden transmitir a sus clientes. En 2015, Digital Realty lanzó su programa  Clean Start, la primera estructura en su clase en virtud de la cual la empresa pudo ofrecerles a los clientes los beneficios de la energía renovable sin carbono.  Y, en 2019, Iron Mountain llevó el concepto un paso más allá con el lanzamiento de su Green Power Pass , desarrollado en conjunto con el grupo de trabajo sobre el futuro de la potencia del internet de BSR.

4) El liderazgo ambiental impulsa el crecimiento renovable

Otro diferenciador competitivo para los proveedores es convertirse en líder en temas ambientales, por ejemplo: en la reducción de la huella de carbono. El informe  «Cómo elegir energía limpia» de Greenpeace ha impulsado acciones en el segmento; el informe califica a las empresas respecto de sus acciones en torno a la eficiencia y la adquisición de energía renovable. Para muchos, el objetivo es la adicionalidad, es decir, la capacidad de afirmar que su liderazgo fue el que permitió que se desarrollaran nuevas energías renovables.

Para otras empresas, la innovación es fundamental. Es posible que estos proveedores estén analizando el compromiso de la cadena de suministro o las estructuras de contratación colaborativa similares a la de Salesforce que se ejecutó recientemente junto con Bloomberg, Cox, Gap Inc. y Workday.

¿Está pensando en usar energía renovable para su centro de datos? Dé el primer paso.

Sea cual sea su motivación, está claro que los proveedores de servicios en la nube y colocación están aprovechando la oportunidad de aprovechar lo que la energía renovable les puede ofrecer. Este es el momento de comenzar.  ¿No sabe por dónde comenzar? Únase a la red  NEO de Schneider Electric. Esta membresía gratuita le brindará acceso a herramientas y recursos que lo ayudarán a acelerar su proceso de toma de decisiones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.