3 min de lectura
Jonathan Healey| 3 de febrero de 2020
¿Qué es la administración del centro de datos y cómo ha evolucionado?
Ahora que iniciamos una nueva década, es un gran momento para reflexionar sobre la evolución de la gestión del centro de datos. No hace mucho, todas las funciones eran manuales y se manejaban en el sitio, pero luego llegó el software de gestión de la infraestructura de los centros de datos (DCIM), que ofrecía funciones tales como monitoreo en tiempo real y la automatización de tareas para reducir espacio que ocupa el hardware y mejorar el tiempo de actividad.
La DCIM facilitó considerablemente el trabajo del administrador del centro de datos al impulsar nuevas eficiencias, pero estamos observando mejoras aún mayores a medida que comienza la nueva década. La nueva generación de DCIM es la siguiente fase de la evolución de la administración del centro de datos y reducirá aún más el tiempo de inactividad al proporcionar visibilidad en tiempo real en entornos distribuidos.

¿Qué es la gestión de centros de datos?
Antes que nada, analicemos qué es la gestión del centro de datos. En general, cuando hablamos de gestión de centros de datos nos referimos a las responsabilidades y procesos asociados con la administración de la infraestructura de TI, incluidos los equipos informáticos, los servidores y los equipos de red. Cada vez es más frecuente que la función de gestión del centro de datos también cubra funciones relacionadas con la energía, los sistemas de edificios, los activos y la gestión de garantías. El objetivo principal es mantener todo en funcionamiento con un conjunto de herramientas y procesos. Una herramienta crítica que les permite a los administradores de centros de datos mantenerse al día con esta enorme tarea es la DCIM. Según Gartner, DCIM cubre las siguientes funciones: «monitorear, medir, administrar y controlar la utilización del centro de datos y el consumo de energía de todos los equipos relacionados con TI (v.gr. los servidores, almacenamiento e interruptores de red) y los componentes de la infraestructura de la instalación (v.gr. las unidades de distribución de energía y acondicionadores de aire para salas de computadoras)».
A medida que la administración de los centros de datos ha evolucionado, se han automatizado más tareas. Si como administrador usted sigue usando una hoja de cálculo cada vez que agrega un servidor o hace un cambio al centro de datos, no está maximizando su tiempo. Y es probable que aumente la probabilidad de error, lo que puede ocasionar tiempos de inactividad imprevistos y altos costos provocados por la pérdida de productividad.
Evolución de la gestión de los centros de datos
DCIM se presentó por primera vez hace aproximadamente una década. A medida que han aumentado las cargas de trabajo y explotado la cantidad de datos procesados en el centro de datos, tratar de administrarlo todo manualmente se volvió poco realista. DCIM facilita y simplifica la gestión de los centros de datos mediante el uso de software, hardware y sensores para monitorear los sistemas críticos a partir de un tablero central en tiempo real. DCIM maneja no solo las tareas diarias, sino también la administración de los cambios, capacidad y activos.
DCIM permite que los administradores respondan a los problemas con mayor rapidez, lo que evita el tiempo de inactividad, pero en algunos casos es inevitable que se presente una interrupción. Sin embargo, con DCIM de próxima generación, la capacidad de evitar tiempos de inactividad imprevistos aumenta considerablemente.
La principal diferencia entre el DCIM y el DCIM de próxima generación es que la nueva versión se ejecuta en la nube. Y debido a ello es especialmente adecuada para operar entornos distribuidos de TI que incluyen entornos periféricos centralizados, regionales y locales.
Uno de los principales beneficios del DCIM en la nube es la visibilidad. Ahora, los administradores pueden realizar un monitoreo las 24 horas con visibilidad completa del entorno en cualquier momento y desde cualquier lugar. También implica poder administrar más con menos y proporcionar a los administradores de centros de datos mayores conocimientos (información de productos, datos históricos, perfiles de uso de productos, etc.) para que puedan tener un mejor control operativo.
Se recopilan los datos sobre el uso de la energía y las condiciones ambientales, de modo tal que los administradores pueden realizar ajustes que reduzcan el consumo. Y como la solución está en la nube, ello ayuda en la reducción del espacio físico. Mediante la recopilación de datos, el DCIM de próxima generación rastrea cuando se rebasan los umbrales y emite alertas cuando se requiere realizar una acción para evitar una interrupción.
Cómo el DCIM de próxima generación enfrenta los desafíos de administración de los centros de datos
El resultado es menos tiempo de inactividad y menos errores. Así, el DCIM de próxima generación es una solución proactiva que mitiga los riesgos y brinda tranquilidad a los administradores de centros de datos al enfrentar los desafíos comunes del centro de datos:
- Administración de aplicaciones, hardware y servicios de múltiples proveedores con diferentes contratos, garantías y programaciones de actualización
- Ejecución de múltiples centros de datos que funcionan con diferentes equipos y procesos
- Monitoreo del rendimiento para mantener la disponibilidad y el tiempo de actividad requeridos
- Administración de los cambios cuando los sistemas y equipos necesitan actualizarse o reemplazarse, y se implementan nuevos servicios
Descubra más sobre EcoStruxure™ IT, nuestra solución DCIM de próxima generación y cómo puede mejorar las operaciones de su centro de datos, para que pueda exponer sus argumentos ante la administración para que invierta en esta tecnología.